This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP92066:有关用例的咨询

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7836, LMP92066, AFE10004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1402320/lmp92066-inquiry-about-use-case

器件型号:LMP92066
主题中讨论的其他器件:AMC7836、、 AFE10004

工具与软件:

您好!

我的客户使用 AMC7836进行 AMP 偏置电流检测和控制。

虽然他们在寻找更紧凑的产品、但他们发现了 LMP92066PWPR。

是否可以使用 LMP92066PWPR 在 MCU 上实时执行 AMP 偏置控制?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    LMP92066是一款使用闭环温度控制来偏置 PA 栅极的 PA 控制器。 您可以使用查找表对控制器的 EEPROM 进行编程、然后将其设置为在系统中运行、而无需 MCU 控制。 不过、请注意、该器件没有任何电流检测功能。  

    此外、AFE10004与 LMP 非常相似、但其额外优势是快速开关切换、另外还有2个栅极输出。 如果您对这些器件有任何疑问、请告诉我。

    谢谢!
    Erin