This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08:ADS114S08 -采用2线制模式与13通道 ADC 的6个 RTD (PT1000)的电路

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1402462/ads114s08-ads114s08---circuit-for-6-rtds-pt1000-in-2-wires-mode-with-13-channel-adc

器件型号:ADS114S08

工具与软件:

您好!

第2.9.1节的应用手册"A Basic Guide to RTD Measurements"中、图中显示了适用于4个需要12通道 ADC 的 RTD 的电路。
由于 AIN2、AIN5、AIN8和 AIN11在 RTD 输入端基本上短接在一起、因此是否可以修改电路以仅使用1个 AIN 将其组合在一起?

=> RTD1在 AIN1和 AIN11之间测量、RTD2在 AIN4和 AIN11之间测量等

下面是包含上述修改的图片(A 和 B 全部连接在一起):

我们要测量6个 PT1000s (最大1°C 每秒)的慢速信号、这个修改后的电路是否正常工作?

由于所有电容器相加、我们是否必须为 RC 滤波器的稳定时间添加一个延迟?

或者、您能否提供文档等。为什么它不起作用。

非常感谢你的评分

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William Fried:

    问题的答案

    [报价 userid="559715" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1402462/ads114s08-ads114s08---circuit-for-6-rtds-pt1000-in-2-wires-mode-with-13-channel-adc "]我们要测量6个 PT1000s (最大1°C 每秒)的慢速信号、这个修改过的电路是否可以工作?

    我个人还没有尝试过这种配置、但它肯定会起作用。 将所有测量通道到 AIN11之间的差分电容放置(在您的示例中为)具有挑战性、因此您可能会放弃该组件。 您将不会获得差分滤波的好处、但由于您测量的是2线 RTD、这可能不是问题、因为精度最低(与3线或4线 RTD 测量相比)。  

    [报价 userid="559715" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1402462/ads114s08-ads114s08---circuit-for-6-rtds-pt1000-in-2-wires-mode-with-13-channel-adc "]由于所有电容相加、我们是否必须为 RC 滤波器的稳定时间添加延迟?

    这实际上取决于您选择的器件。 将 IDAC 从一个 RTD 切换到下一个 RTD 时将需要一些稳定时间、因为下一个 RTD 将从未偏置状态切换到偏置状态。 ADS114S08有一个可编程的延迟时间可用于此目的、它会增加触发启动条件的时间与 ADC 实际启动转换过程之间的延迟。 这样就为这些外部模拟电路留出了稳定时间

    -Bryan