This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J82:需要对 DAC38J82和 TI JESD IP 做出进一步响应

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, DAC38J82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1402259/dac38j82-need-further-response-on-dac38j82-and-ti-jesd-ip

器件型号:DAC38J82
主题中讨论的其他器件:LMK04828

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

 

我们已经在开发 DAC38J82器件并在研发 JESD 接口方面努力工作了好几个月。 我们使用 Xilinx K7 FPGA 和 DAC38J82设计了自己的电路板、并采用了 LMK04828时钟。

我们试用了 TI204C-IP、该设置似乎可以正常工作、但实际上没有从硬件发出信号。 我的工程师在一个单独的主题中提出了这个问题(e2e.ti.com/.../5307802 ),但几周前没有得到任何进一步的回应。  

由于项目的日程安排、我们不能总是等待、有人能深入研究这个主题并提供帮助吗? 如果 TI 专家也没有任何想法、我们可能必须切换到模拟 PN。

提前感谢、

Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、您好!

    我今天讨论的是这个问题。 如果再次出现这种情况、请将问题发布到原始主题帖上、该主题帖将向参与该主题帖的每个人发送通知。

    谢谢、Chase