This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588S:REGCAP1和 REGCAP2耦合在一起

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8588S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1402306/ads8588s-regcap1-and-regcap2-coupled-together

器件型号:ADS8588S

工具与软件:

尊敬的专家:

我们设计了一个 板载带 ADS8588S 的微控制器卡。 我们最近得知 REGCAP1和 REGCAP2是错误地耦合在一起的。 我看到数据表、这两个引脚将分别去耦。  我想知道 ADC 是否可以在现有连接下工作?

此致、

Rajesh Bn。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    ADS8588S 仍然可以工作、但是您可能会看到芯片的性能有所降级。  如果您有机会进行硬件更改、我会要求您遵循数据表中的建议并分别旁路掉这两个引脚。