This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC131M02:SEC_FAIL 错误位通常置位

Guru**** 2456530 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC131M02, AMC131M01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1401808/amc131m02-sec_fail-error-bit-frequently-set

器件型号:AMC131M02
主题中讨论的其他器件: AMC131M01

工具与软件:

你(们)好

在我的设计中、使用9个 AMC131M0x (每个芯片有1 - 3个通道) 8个芯片运行得大致良好、但1个 AMC131M02经常(约为读取的90%)在芯片状态中设置 SEC_FAIL 位。 在同一个 SPI 上(与各个 CS 共享)、我还有另外4个 AMC 芯片、没有任何问题。 同一 SPI 总线上的所有这些 AMC 芯片都具有100%相等的设置。 我尝试了以下操作:

  • 不同的 CKIN 频率结果:7.8MHz 约为90%错误率、4.76MHz 约为85%错误率
  • 不同的 SPI 速度: 3.1MHz 的 Testet - 12.5MHz:结果无差异
  • 我根据数据表中的应用在1206外壳中在初级侧和次级侧添加额外的电容器-->没有区别
  • 我向 SPI CLK、SPI MOSI 和 SPI MISO 添加1k 负载。 没有区别
  • 不同参数 DCDC_Freq:默认值为0000的最佳结果。 如果降低频率 i in 增加故障数以及在3MHz 附近时仅出现错误

具有问题的 AMC131M02原理图

上电时初始化:

MODE_ADDRESS: (MODE_DEFAULT &~(MODE_RX_CRC_EN_MASK | MODE_RESET_MASK)) | MODE_RX_CRC_EN_ENABLED | MODE_RESET_NO_RESET
CLOCK_ADDRESS: (CLOCK_DEFAULT_2CH &~CLOCK_OSR_MASK)| CLOCK_OSR_2048
DCDC_CTRL_ADDRESS: DCDC_CTRL_DEFAULT
GAIN1_ADDRESS: GAIN1_DEFAULT
CFG_ADDRESS: CFG_DEFAULT | CFG_GC_EN_ENABLED | CFG_GPO_DAT_HIGH | CFG_GPO_EN_ENABLED

读取 ADC 信号 AMC 芯片:
每100us 读取一次状态。 如果 DRDY0处于活动状态(有新数据可用)、则读取 ADC 寄存器。

SEC_FAIL 的描述有点糟糕。 您可以提供有关该错误的更多信息。 也许这将提示我找到什么是问题来源。

感谢您的帮助。

弗朗茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗朗茨、您好!

    您能否提供有关应用和用例的一些详细信息?   这些器件测量的是什么?  系统中存在什么类型的高频/高压瞬态?

    SEC_FAIL 位是根据器件上的许多内部检查设置的。  表明高侧电源存在一些问题。  这可能是电源不稳定或波动较大所导致的高侧问题。  如果低侧电源骤降足够大、则可能发生故障一秒钟、这也可能是低侧的问题。  您是否能够监测故障器件的高侧和低侧电源?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Saleh
    感谢您的快速重播。

    红色曲线:高侧电压引脚5 -引脚1在0.1Vpp 下的纹波
    蓝色曲线:低侧电压引脚15 -引脚13纹波约为0.25Vpp

    具有 SEC_FAIL 问题的 AMC131M02布局:
    红色顶层、黄色和蓝色内层。 没有底层、因为绝缘电压很高。 低于芯片空气间隙。

    我尝试在低侧和高侧电压上添加不同的电容器。 对于低侧电压以及该组的 SPI 总线、有问题的 AMC131M02在电路板上的距离最长。 同一 SPI 总线上的该组有5个 AMC131m0x 芯片。  
    但我 在 外部板上安装了另一个 AMC131M01芯片。 该板通过1.27mm 扁平电缆(长30cm)连接到主板。 这是单个 AMC 、它具有 自己的 SPI 总线、不与另一个芯片共享。 另一个板上的这款 AMC 芯片肯定为 SPI 总线和低侧电压提供了更长的距离。 外部板上的此 AMC 没有任何问题。
    同一总线上的 SPI 节点数量是否对 SPI 总线的最远距离产生影响? 有趣的是、较低的 SPI CLK 无法改善问题。

    该应用是 BMS (电池管理系统)、主要用于家庭太阳能应用。 但目前我仅使用50VDC 电源。 (无电池、无负载)问题发生时没有任何负载或任何高电压。 它不取决于任何电流。
    因此、我们在输入上还没有任何瞬态。 有问题的 AMC131测量电池到接地的绝缘电阻。

    希望这将为您提供提示。
    谢谢
    弗朗茨