This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997EVM:DAC161S997EVM GUI 软件不起作用

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1393801/dac161s997evm-dac161s997evm-gui-software-not-working

器件型号:DAC161S997EVM

工具与软件:



您好!

我最近购买了 DAC161S997EVM 来评估其项目性能。 但是、针对此评估模块提供的 GUI 软件存在问题。

当我尝试启动设置时、遇到此错误、它阻止我继续操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否解压缩了安装文件夹?

    您是否还可以作为管理员尝试运行 setup.exe?

    谢谢!
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安装程序是一个.exe 文件。

    是的、我也尝试过以管理员身份运行它、但遇到了相同的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了验证、您已经尝试完全卸载所有 GUI 文件并重新下载/安装 GUI?

    我尚未在我的任何 PC 上看到此问题、但我将看到是否可以重新创建它。

    谢谢!
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有同样的问题。 运行 Windows 11。  

    我已尝试卸载多次、并按照自述文件中所述安装了不同版本的 LabVIEW 运行时。 无论我执行什么操作、每次都会得到相同的误差。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kare:

    我们已验证该 GUI 可以在 Windows 11上下载并打开。  

    我要确保您提取 GUI 文件夹、以管理员身份启动设置、并且在安装过程中没有插入 EVM。

    谢谢!
    卢卡斯