This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7845:DOUT 输出值错误

Guru**** 2686645 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7845

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1403131/ads7845-wrong-dout-output-value

器件型号:ADS7845

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户首次使用 ADS7845、原理图如下:

他们有两个问题:

1.如何处理 PENIRQ 引脚? 我们是否应该将此信号连接到主机 MCU? 谢谢、请进一步说明这一点。

2.客户写了 DIN 码后,没有触碰 RTP 屏幕就会有不同的输出,为什么会发生这种情况?

此致

Fanbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的范斌:

    1) 1) PENIRQ 引脚可以连接到处理器、触发在触摸屏上进行测量的中断信号。 从数据表中、"当触摸到电池板时、由于电流通过电池板到达 GND、PENIRQ 输出变为低电平、开始一个到处理器的中断。"

    2) 2)如果在没有人触摸屏幕时进行测量、则可能是雨刮器面板和电阻式面板之间出现间歇性连接、从而产生不可预测的结果。 具体思路是、一旦 PENIRQ 触发中断、处理器就会发送命令代码进行测量。 此时、用户手指应在雨刮器和电阻式面板之间进行接触、从而实现更可靠的测量。 如果屏幕上没有手指、则刮水器针脚悬空或与电阻面板间歇接触、导致不可预测的结果。

    此致、
    Jeff McPherson