This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80516:需要针对16位、12 +输出 DAC 的器件建议、该器件支持在一次 SPI 写入中写入多个输出寄存器

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC80516, DAC81416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1402179/dac80516-need-a-part-recommendation-for-16-bit-12-output-dac-that-supports-writing-multiple-output-registers-in-one-spi-write

器件型号:DAC80516
主题中讨论的其他器件: DAC81416

工具与软件:

您好!

  在某种应用中、我们需要12个通道的16位精度 DAC。 为了提高效率、我们希望在一个 SPI 事务中写入所有输出。  DAC81416器件看起来很完美、但它需要更高的电压轨9V、我们没有。 在进一步研究中、我找到了 DAC80516、但这要求独立写入每个输出寄存器、这极大地降低了吞吐量。  

有您推荐的器件吗? 对成本或功耗没有要求。 内部基准较好、但如果不是这样、我始终可以在外部添加一个基准。

如果16位/16通道中不存在这种情况、那么最接近的解决方案是什么? 如果两个8通道 DAC 符合要求、我可以改用两个8通道 DAC。 或降低至14位、但我们宁愿避免该情况。

谢谢!

Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:  

    DAC80516具有允许同时更新所有 DAC 通道的广播寄存器。 默认情况下、所有 DAC 通道都配置为响应宽范围命令。  

    此致!

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      我不想同时更新所有 DAC 通道。 我希望能够执行一个 SPI 事务、向每个通道写入不同的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:  

    明白了。 遗憾的是、不可以、只有这两个器件具有您正在寻找的通道和分辨率要求。 此外、也没有太多具有您所需的数据流模式的 DAC。 DAC814xx 系列是我目前唯一知道的。   

    此致!

    Katlynne Jones