This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263EVM-PDK:ADS1263接口电路

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1263EVM-PDK, ADS1263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1402902/ads1263evm-pdk-ads1263-interface-circuit

器件型号:ADS1263EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADS1263

工具与软件:

您好!

我想使用 ADS1263开始设计。 我阅读了 ADS1263EVM-PDK 文档并看到使用了具有 FPGA 的接口板。  

我想知道为什么需要 FPGA? 能否使用 MSP 或其他微控制器在没有 FPGA 的情况下完成?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MHEL:

    ADS1263EVM-PDK 的控制器卡旨在 成为可支持多种不同 ADC 的通用板。 这就是使用 FPGA 的原因。

    如果您只需要与 ADS1263器件进行通信并从该器件接收数据、则 MSP432等"标准"微控制器就足够了。

    -Bryan