This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF12:关于 DAC39RF12兼容的 Xilinx 评估板、涉及基于 TI 的 JESD IP 内核和安全文件夹访问

Guru**** 1803110 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF12
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1390369/dac39rf12-regarding-the-compatible-xilinx-evaluation-board-for-dac39rf12-in-terms-of-ti-based-jesd-ip-core-and-secure-folder-access

器件型号:DAC39RF12

工具与软件:

您好、支持团队:  

我已经介绍了 适用于我的应用的 DAC39RF12 DAC。 我未找到其他信息、例如 DAC39RF12的兼容 Xilinx 评估板以及基于 TI 的 JESD IP。 从何处可以获取 通用 DAC39RF12 DAC 的其他设计资源?  哪一款 Xilinx FPGA 评估  板在 JESD 接口连接 IP 内核和从 FPGA 到 DAC 的数据传输方面已通过验证并与 DAC39RF12 DAC 评估板兼容。  

正在等待您的及时回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、支持团队:  

    请尽快等待您的反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、支持团队:

    请尽快提供上述详细信息、因为我们的 FPGA 最终确定将基于您的回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们可以面向多个 Xilinx 开发套件、包括 VCU118和 VCK190。 通常支持 UltraScale+和 Versal 目标。 如果您可以提供您心目中的开发套件、我们可以确认它是否有效。 我们用于采集卡/信号发生器的 FPGA 平台是 UltraScale+ FPGA。  

    此致、  

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    感谢您的答复。  

    我们计划使用 ZCU102超大规模 MPSoC。 您能否确认是否支持此开发套件? 否则、我们不介意改用其他超大规模+ FPGA、为其提供内联支持。 请求您提供您具有成熟支持的 Xilinx 开发套件器件型号。  

    正在等待您的快速回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    ZCU102就能正常工作。 该板上只有 FMC 连接器、DAC 使用 FMC+、因此您需要一个 FMC 转 FMC+适配器。 如果使用此方法、则只能访问 DAC 上的某些 SERDES、因此如果需要大量输入带宽、则可能会受到限制。 如果您可以提供一些有关计划设置的信息、我可以进一步建议。  

    此致、  

    Matt