This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1035EVM:需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1035EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1400515/amc1035evm-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required

器件型号:AMC1035EVM

工具与软件:

你(们)好

请提供 SKU AMC1035EVM 的 CE/EU 符合性声明-我们有库存、但缺少库存。

在 T. 我也是网站。

或者、告知该器件是否未经 CE 认证/CE 标记。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    似乎不是为该 EVM 创建 EU DoC -看起来它是在该指令发布之前发布的。  我们可以获得一个、需要一些时间才能实现。  您需要它多久?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    很好。 我们手头有库存、这意味着我们应该已经将库存记录在案。 请尽快。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的-我已经开始了这个过程。  我被告知可能需要长达两周的时间、希望它能比这更快完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    好的、2周、他指出。 再次感谢您的帮助。 准备就绪后、请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我为您准备了 DOC。  可能需要几天时间才能显示在 TI.com 的 AMC1035EVM 工具文件夹中。  如果您想更快获得、我可以通过您的个人资料电子邮件地址将其通过电子邮件发送给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    是的、请发送电子邮件至 DOC -我相信您可以在我的个人资料中看到我的电子邮件地址。

    否则、您也可以将其发送至 environmentalcompliance@mouser.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    该文档隔夜在 TI.com 上实时发布、您可以在此处找到它: https://www.ti.com/tool/AMC1035EVM#tech-docs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    谢谢你。 这样就解决了问题。