This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688:询问就速度而言、ADS8688是否足以用于 FOC

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1399793/ads8688-asking-if-ads8688-is-enough-in-terms-of-speed-to-be-used-in-foc

器件型号:ADS8688

工具与软件:

嗨、团队:

我在设计中使用的是 ADS8688。 我正在设计 PMSM FOC、但无法调优我的 FOC。

我需要问一下就 FOC 中使用的速度而言、ADS8688是否足够。 我正在实施 FOC PMSM
它需要检测内联电流以及轴角度来计算 d 和 q 电流
我目前使用的 ads8688频率约为8MHz、3个通道耗时约22us。 然后我测量轴角、这会在轴角和相电流之间增加一个相位延迟。

请提供建议

此致、

Josel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josel:

    我们可以获得更多详细信息吗?  也许可以从建议装置的原理图或方框图中了解?  ADS8688在器件中内置了一个固定的15kHz 低通滤波器、这可能会导致调优问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是的、我知道这一点。 但3500rpm 时的最大电气周期为250Hz。

    15kHz 滤波器是个问题吗? 另外、在~8MHz 条件下测量 ads8688的三个通道需要20us 时间。 使用自动模式能否更快地运行?
    我是否可以使用 ads8688对模拟数据进行采样并同时读取轴角度、这样角度和当前读数之间就不会有任何延迟?

    此致、

    Josel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果输入信号具有快速边沿、则15kHz LPF 可能是一个问题。  ADS8688不具备同时采样功能、因此无法同时对信号进行采样。  ADS8688上的最大 SCLK 为17MHz、因此在以该速度运行时、器件将在10us 以下对三个输入进行采样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我认为问题在于、我对电角进行了采样、然后测量了相电流。 它在角度和电流之间提供~20us 的延迟。 您是否认为这可能是个问题?

    此致、

    Josel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josel、

    通常可能有(至少)两个相电流同时采样。  这里有几个应用手册供您参考。

    https://www.ti.com/lit/ug/tiducy7/tiducy7.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/sprabz0a/sprabz0a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

     已经阅读了它们,并再次看着它们。
    第一篇文章没有提供电流内联感应的详细指南/说明。 我将使用直列式电流检测。 但显然应该同时对电流和角度进行采样。

    此致、

    Josel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我看来、同时采样是最好的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    那么应该改用内置的 ADC 吗? 也可以命名具有采样选项的 TI ADC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是一些4通道和8通道同步采样选项、供您查看。

    e2e.ti.com/.../Precision-ADCs_2D00_parametrics_2D00_20240821070742.xlsx