This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9815:ads9815接地

Guru**** 1826070 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS9815
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1402191/ads9815-ads9815-ground

器件型号:ADS9815

工具与软件:

你(们)好

如果 ADS9815的 AGND 和 DGND 之间不同

根据 数据表 图8-4GND 和 IOGND   一起连接到 AGND。

但 图8-1 IOGND 连接到  DGND、Ω

哪一个是正确的?

 Thermail 焊盘 应连接到哪个 GND? IOGND 或 AGND

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    感谢您的提问。 IOGND、GND 和散热焊盘可全部连接到同一个 GND 平面。 无需单独的 AGND 和 DGND。 在表4-1中、我们实际上将所有 IOGND 和 GND 引脚更新为具有相同的名称:GND。 我们将更新这些图、以便同时显示 GND!  

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samiha

    ADI/引脚驱动器位于 ADS9815的前面、ADC 接地应如何连接?  连接到 IOGND 和 THEREMENT GND?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    您正在使用哪种 ADI 引脚驱动器? ADATE318TM 如果您需要审阅原理图、请告诉我。 AGND 可能是一个不错的选择、因为它更干净、没有开关噪声。  

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Samiha

    请参阅下图、因为系统 AGND 和 TGND 之间具有不同的接地

    是否可以知道 ADS9815应该连接到 AGND 或 FPGA DGND

    谢谢、我们有两种解决方案、另一种是 ADI /AD7606。

    AD7606 分离 AGND 和 DGND

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    您可以将 AGND 连接到 ADS9815。 与 AD7606相比、ADS9815具有更好的总不可调整误差和解决方案尺寸。

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samiha

    AD7606需要 分离 AGND 和 DGND、TI 没有做到这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    我们的地面在内部合并为一个平面。

    此致、

    Samiha