This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:Vref 输入滤波器

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1402017/ads1220-vref-input-filters

器件型号:ADS1220

工具与软件:

您好!

数据表的第9.2.2节详细介绍了一个采用3线 RTD 的示例应用。  在参考设计中删除 Rf4和 CCM4会产生什么结果? 这会影响噪声性能或热漂移? 看到 Rf4接地会让我认为这不是必需的、但知道这些是差分输入、我不知道将 REFN0直接接地会如何影响性能。   

谢谢!

Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    我看到了您的问题、明天会就此向您提出。

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    由于 REFN0将与接地处于同一电位、因此移除 Rf4和 CCM4不会对噪声性能或热漂移产生太大影响。  

    当使用双极电源时、或例如在 GND 之前使用偏置电阻器时、当 AVSS 相对于 DGND 为负时、该差分输入滤波器将更加重要。

    此致、

    天使