This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE10004EVM:SPI 通信

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE10004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1402700/afe10004evm-spi-communicaiton

器件型号:AFE10004EVM
Thread 中讨论的其他器件:AFE10004

工具与软件:

我无法让 AFE10004器件通过 SPI 响应命令。 I2C 功能正常运行。 当我探测 CLK、DATA 和 CS 线路时、它们都显示正确。 是否需要通过 SPI 进行通信的特定配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我将关闭这个问题、然后通过电子邮件继续转换。

    谢谢!
    Erin