This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC131M03:可以测量直流电吗?

Guru**** 2522730 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC131M03

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1403624/amc131m03-can-dc-be-measured

器件型号:AMC131M03

工具与软件:

尊敬的:

是否可以使用 AMC131M03进行直流测量(电压、电流和功率)?

配置和读出软件示例?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您能否提供有关您的应用的一些详细信息?

    只要输入信号处于器件的输入范围内、AMC131M03就可以测量直流和交流测量。  您使用哪种微控制器与器件通信?  我们在 MSPM0微控制器上在线提供了一些计量代码。

    谢谢。