This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62085:[D1COMPANY]产品设计咨询

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1398536/tlv62085-d1company-product-design-inquiries

器件型号:TLV62085

工具与软件:

您好!

这是来自韩国 D1COMPANY 的 Kayla。

我想向您询问一些有关商品(TLV62085RLTR)的问题-我已订购。

请看下图。 左侧一个是 TI 数据表应用、另一个(右侧)是我们的设计。

1.我知道如果不按照数据表指南使用 PG、我应该采用浮点工艺。 如果我像下图(右侧)那样处理到100K 的下拉电阻器、是否存在任何问题?

2. EN 应与 VIN 连接,但如果我使用如图所示的上拉电阻是否有问题?

3、如果低温试验的设计与上面的1、2类似,是否不会有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kayla:

    感谢您使用 E2E。

    1.可以在 PG 输出端使用下拉电阻、没问题。

    2. EN 引脚上的上拉电阻也没有问题。

    3.我看不到你的示意图在低温下有什么问题。

    此致、

    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josef:

    感谢您的快速回复。

    我有一个关于同一项的问题- TLV62085

    请看下图。 这是我们的测试结果。

    A (左)和 B (右)是相同的产品、我当天订购了它们、但测试结果不同。

    A 与 B 不同的原因是否是因为产品有缺陷? 是因为腔室温度较低吗?

    我想知道产品 A 是否有缺陷。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kayla:

    请提供异常行为的原始示波器图。 3条曲线代表什么?

    您能否检查 A 单元的焊接是否正确、并将该器件放在不同的电路板上、然后再次检查行为。

    此致、

    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josef

    请返回下面的答案。 :)

    1.请提供异常行为的原始示波器图。

    =>正常时请查看数据值的 B 图。

    如果你想要一个大图片,当它是异常的,请参考下面的图片.

    2. 3条曲线代表什么?

    =>绿色: 请忽略它

    黄色:单元 A (TLV62085)_INPUT 5V

    粉色: 单元 A (TLV62085)_OUTPUT 1.8V

    3.您能否检查 A 单元是否焊接正确、并将该单元放在另一个板上、然后再次检查其行为。

    => 没有用来替代 TLV62085产品的电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kayla:

    您是否在多个设备上看到过此行为? 这是否仅在启动后发生?

    此致、SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josef

    1. 您是否在超过1台设备上看到过这种行为?

      => 8个案例中有1个发生了这种情况。

    2. 是否仅在启动后发生这种情况?

      =>在处理室温度-40下第一次打开电源后、会发生这种情况。

         当电路板开启后加热时、此症状消失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kayla:

    我检查了大量数据、但从未见过这样的行为。

    请联系您当地的 TI 支持团队、以便发回该故障单元进行分析。

    此致、

    SEPP