This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7142:自主模式 GUI 操作

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1391106/ads7142-autonomous-mode-gui-operation

器件型号:ADS7142

工具与软件:

我有一位客户使用 ADS7142 2通道 ADC、在自主模式下 GUI 界面存在一些问题。 客户的问题如下所示:

"我选择了一个看似易于集成的基于 I2C 的双通道 ADC。

但是、我在使用 GUI 时遇到一些问题。

我们的主要用例是自主模式、在停止突发模式下(这样、我们可以根据需要直接读取传感器并获取最后16个样本)……然而、当我在 GUI 中尝试该操作时、我根本没有得到数据样本…… 我的图表刚好停留在样本"1"。

如果我切换到 I2C 命令(手动模式)、我每1/2秒就会很好地绘制我的数据(我将使用简单的微调电位计电阻分压器来创建我的波形):

 

在 GUI 中是否缺少一些在自动模式下"启动"采样的技巧?

我在规格中看到以下声明:  

但是 GUI 是应该这么做的吗? 在自动模式下、"开始序列"按钮似乎无法正常启动。

如果我缺少什么、请告诉我。 我在 EVK 用户指南中看到很棒的波形、但手册缺少有关如何高效使用 GUI 的更多详细信息。"

 

提前感谢您的帮助。

此致!

Jason Maxwell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想添加一些有关 GUI 的后续问题:

    1) 1)注册窗格是否有任何功能? 我永远不会看到 IT 更新、并且我在 GUI 面板中输入的值似乎从未在寄存器页面上反映过、即使是在更新"尽可能快"时也是如此

    我们可以在此处看到为阈值设置的值、但寄存器内容始终为0x00

    2) 2)如何使 GUI 中的 ALERT 功能正常工作? 他们从不做...

    此处明显高于 PRE_ALERT_EVENT_COUNT (为零)、但始终不会触发警报:

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinny 和 Jason:

    请允许我花些时间接触这个硬件、以便我可以使用 GUI 对其进行测试。 谢谢!

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinny:

    我失去了这次对话的轨道,所以道歉没有尽快回来。 能够解决您的问题? 否则、我将会进行研究。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel:

    不、仍然有问题。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinny:

    在我的电路板上尝试此操作后、我可以验证是否遇到与您遇到的问题完全相同的问题。 我将在 GUI 中更新阈值、但它不会通过 I2C 总线发送任何内容、因此不会更改寄存器。 如果在寄存器页面中设置了这些标志、它会更新寄存器中的标志、但在 GUI 中无效。

    遗憾的是、这似乎是 GUI 所运行的软件的问题、因此不会立即修复。 我将发送更新、以防我们获得有关更新。 很抱歉。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认该行为。 我期待任何信息,当你有它!

    同时、我将尝试使用 Aardvark 设备、以与 IC 通信、看看能否让它对我们有效。

    在我可以利用的任何地方、是否碰巧有适用于此器件的 python 脚本?

    即使是简单的寄存器读取和转换为电压也有助于我从头开始创建一切。

    谢谢

    Vinny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinny:

    遗憾的是、我们目前没有此器件的 Python 示例代码。 这也是我们目前正在开发和发布的产品、但 SPI 器件可能是最早推出的产品。  

    其他器件可能还有其他 I2C 示例代码、由于该器件在其接口上不是特别出色、因此这里不是很适合启动的地方。 如果您在了解这个界面时需要一些帮助、我当然愿意提供帮助。  

    此致、
    Joel