This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08:3V0电源问题(3V3正常)

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1403552/ads114s08-3v0-powering-issues-3v3-ok

器件型号:ADS114S08
主题中讨论的其他器件:CC2652P

工具与软件:

尊敬的

我遇到不同电压电源出现问题的行为。 设计采用3V0线性稳压器,但 ADS 不会启动,其 SPI 功能似乎被破坏。 当我使用3V3稳压器时、一切都正常运行(ADS 设置测量偏置等)

整个器件上电时、会发出复位脉冲、而不是等待几毫秒通过 SPI 通信请求器件就绪状态、但始终会失败。 (3V0稳压器)

当使用3V3稳压器时、相同的序列会导致成功读取器件就绪位。

ADS 和 uC (cc2652p)均由相同的3V0或3V3电源轨供电。 根据数据表选择 SPI 模式(CPOL0 CPHA1)

执行的实验很少(启动时序、复位等)、3V0电源始终会出现故障。

电路原理图

期待您的答复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jan Chalupa:

    您能否尝试从 AVDD 上移除电感器、替换为0欧姆电阻器或以其他方式将焊盘短接在一起、然后使用不同的电源重试? 此外、您可以尝试使用工作台电源而不是 LDO、以确保电源电路不会出现问题。

    您还应在复位时为 DVDD 添加一个上拉电阻、以便 ADC 以已知状态启动

    -Bryan