This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45EVM:有关"slau620e.pdf"用户指南中的问题。

Guru**** 2769105 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF55, ADC32RF45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1401234/adc32rf45evm-question-about-slau620e-pdf-user-guide

器件型号:ADC32RF45EVM
主题中讨论的其他器件: ADC32RF45、ADC32RF55

工具与软件:

这是我们的一位客户提出的问题。

 客户正在尝试基于来操作 ADC32RF45EVM 评估板 "slau620e.pdf" 用户指南的链接。

他们对用户指南第8.2.1章中的描述有疑问。

本节将介绍相关说明 "未焊接" "焊料" 、表示焊接工作。

然而、实际评估板上的相应区域非常狭窄且复杂。

在这些区域、进行不焊接或焊接似乎非常困难。

能否就如何进行焊接工作提供建议?

 

请参阅 slau620e.pdf /第8.2.1章:

"从 C409和 C410位置拔出两个 AC 耦合电容、并且将它们焊接到 C431和 C432位置。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    组件小巧、设计紧凑、可更大限度地减少高速信号的寄生效应。   

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    焊接/取消焊接窄间距很困难、因此如果能提供任何良好的技术建议、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和彦:

    这些器件周围有很多开放空间、因此我不确定我所指的窄间距-这些器件均为标准0201尺寸。 需要使用显微镜进行焊接。 很多人不能焊接这些、而这个解决方案只适合能够使用0201工作的人。 您可以根据需要将电路板发送给我们、然后进行焊接。 此外、为何选择性能好得多的 ADC32RF45器件而不是 ADC32RF55器件?

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和彦三、

    如果您无法进行焊接来进行这些更改、请联系您当地的合同制造商进行焊接。 否则、另一种选择是将 EVM 发送回我们、我们可以为您进行焊接更改。

    请告诉我们您想往哪条路走。

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    我让客户请具有良好焊接技能的人进行焊接/非焊接工作。

    谢谢!