This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:PGA与内部基准的逻辑关系 μ A

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1402745/ads1115-pga

器件型号:ADS1115

工具与软件:

问题1:ADS1115的FSR最大可调为±6.144是怎么做到的?根据什么值进行的Gain增益得到的

问题2:如果内部基准电压为2.048V、可以采5V电压吗?

问题3:或者说内部基准电压是可调的?根据PGA寄存器来设定、FSR量程即是基准电压值?

烦请解惑、感谢!μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hhi Han Peng、

    您可以用英语发布您的问题吗?

    此致、

    天使