This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7573:上电复位

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1404087/dac7573-power-on-reset

器件型号:DAC7573

工具与软件:

我使用 VDD = 5V、IOVDD = 3.3V。

哪个电源会产生上电复位?

如果我仅打开和关闭 IOVDD、I2C 块是否会复位?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yumoto-San:  

    POR 电路基于 VDD 电源。 关闭 IOVDD 不会复位器件或 I2C 块。  

    此致!

    Katlynne Jones