This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP92066:提供-5V 电压的稳压器

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP92066, LM27761, AFE20408, AMC7932

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1381511/lmp92066-voltage-regulator-to-source--5v

器件型号:LMP92066
主题中讨论的其他器件: LM27761AFE20408AMC7932

工具与软件:

您好!
我要在 GaN 模式下使用此偏置控制器。
您能否建议使用稳压器提供-5V 的电压。

此外,我正在使用混合 PA (一级是 GaN ,另一级是 LDMOS)。 此偏置控制器是否可用于驱动混合动力 PA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaishak:

    Erin 将在他们明天回到办公室时进行审查并提供回复。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaishak:

    LMP92066一次只能支持 GaN 或 LDMOS。  两个通道需要处于相同的电压域。  在这种情况下、您需要使用2个 LMP92066。

    请考虑使用 TPS7A3301RGWR 生成负电源。

    谢谢!

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!
    因此、 是否必须将负电压直接馈送到 TPS7A3301RGWR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaishak:

    是的、您需要一个通用负电源来为 TPS7A3301供电 、以便为 LMP92066提供精确的负电源。

    例如、 要获得-5.5V 的输出、您需要大约-7V 至-11V 的电压输入。 我添加了 LDO 团队、以进一步帮助您选择合适的电压电源。

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 我也想听取 LDO 团队的意见!

    此致、
    Vaishak. B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaishak:

    LM27761 (电荷泵+集成 LDO)可用于将+5.5V 输入转换为-5V 输出。 这对您有用吗?

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:
    在我的 RFE 设计中、我使用4偏置控制器(LMP92066)来偏置4个混合 PA (LDMOS+GaN)。 请建议我使用兼容的电源为4个数量的 LMP92066供电。 输入电压为6V。

    此致、  
    Vaishak B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaishak:

    LM27761只能在最大+5.5V 输入电压下运行。 我想您有两种选择。

    1.使用 LDO 将+6V 转换为+5.5V、然后使用 LM27761转换为-5V。  

    2.使用反相降压/升压转换器将+6V 转换为-7V。 使用高 PSRR LDO (如  TPS7A3301)将-7V 转换为-5V。

    由于 LMP92066可能需要低噪声电源、因此使用具有高 PSRR 的 LDO 将是有益的。 TPS7A3301的 PSRR 高于 LM27761中集成的 LDO。

    请告诉我您喜欢哪种方法。  

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:
    假设我正在使用  LM27761 (电荷泵+集成 LDO)。  为4个 LMP92066提供负电压需要多少个 LM27761?  

    此致、
    Vaishak B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaishak:

    从负载电流的角度来看、LM27761可以支持250mA 输出电流。  这实际上取决于 每个  LMP92066 器件所需的电流大小。

    是否每个 LMP92066都 需要200mA 作为负电源?

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    200mA 足以满足全部4个 LMPS 的要求 。 我认为您至少需要100mA TOTAL、但200mA 会提供良好的余量。

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erin 和 Varun:
     LMP92066的数据表指出、VSSB 要求50mA 最小值。 (数据表中的第54页) 。 你能告诉我这件事吗?

    此致、
    Vaishak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erin 和 Varun:
    能不能帮我解决这个问题?

    此致、
    Vaishak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Vaishak:

    今天是美国假日、因此响应可能会延迟到明天或星期一。

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaishak:

    VSSB 电源为 DAC 输出提供电流。 每个 DAC 输出都是最大的10mA 输出、因此对于两个 DAC 输出和引脚的基极电流、VSSB 电源至少需要为25mA。 每个器件的50mA 可提供额外的余量、但肯定不是必需的。 LM27761将能够轻松支持所有4个 LMPS。

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您澄清疑问。 此外、我还需要一些其他输入。
    1.)我的设计有4个最终 pA (Manf P/N-A5M36TG140) 、即 GaN + LDMOS (一级为 LDMOS、另一级为 GaN)。 我使用4个 LMP92066作为偏置控制器、以控制所有4个 PA。 如何将4个 PA 与4个偏置控制器相连接。 每个 PA 也需要 GaN 栅极电压和 LDMOS 栅极电压。  
    2.) 最初我计划使用2个 LMP92066来采购4个 GaN 级的 PA、并再使用2个 LMP92066来采购4个数量的 LDMOS 级 PA。 这种方法是否可行?  
    请告诉我您的想法。 这是我们首次使用此 PA 和偏置控制器。

    此致、
    Vaishak B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaishak:

    理论上、使用4个 LMPS 来控制4个 PA 可以很好地工作。 但是、在温度补偿方面、您可能会遇到问题、因为您要使用一个控制器控制两个单独的 PA。 为了准确测量温度、您需要将 LMP 放置在尽可能靠近 PA 的位置、这样您就可以有效地使用一个 PA 的温度控制两个 PA。 不过、我相信这将是你唯一会遇到的问题。

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、
    我不能理解 温度补偿方面的问题。 PA 数据表中未提及温度补偿和测量的任何内容。  你能帮我解决这个问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaishak:

    阅读数据表第15页的查找表信息。 该器件会测量环境温度并调节 DAC 输出以保持 PA 的恒定栅极偏置。  

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、
    感谢您的意见。
    因此、根据您的意见、建议使用8个 LMPS 来控制4个 PA。

    此致、
    Vaishak B.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaishak:

    为了获得最佳性能、由于温度补偿、8个 LMPS 可能会更好。 如果您对此无关紧要、4个 LMPS 即可正常运行。  

    我们还有一些您可能感兴趣的其他控制器、例如 AFE20408。 该器件具有4个输出、其中两个输出能够处于正电压范围、另两个输出能够处于负电压范围。 该器件适用于当前使用的双级 PA。  

    与 LMP 的主要区别在于该器件没有闭环温度补偿。 因此、您需要通过 I2C 或 SPI 进行持续监控、以便根据温度变化调整输出电压。  

    AFE20408采用扩展型工业级认证、我们计划在今年晚些时候发布器件目录版本。  

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Erin、  
    我遇到的 AMC7932同时支持 GaN 和 LDMOS 偏置电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaishak:

    AMC7932是一个不错的选择。 请注意、它不具有快速输出开关、远程温度检测或闭环操作。 如果您的设计不需要这些方面的要求、则 AMC7932会将所需的 DAC 整合到一个器件中。 我也是 AMC7932的应用工程师、如果您有任何相关问题、请告诉我。

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、
    因此没有任何其他在规格上与 LMP92066等效并同时具有 GaN 和 LDMOS 输出的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、
    我的偏置序列将会以这种方式-  

    让 GaN 级上的输出偏置
    1.将栅极电压 VGC2和 VGP2设置为–5V
    2.将漏极电压 VDC2和 VDP2设置为标称电源电压(+48V)。
    增加 VGP2 (峰值侧)、直到获得 IDQP2 = 35 mA 电流、然后针对最终的 VGP2偏置电压减去1.0V。
    4.增加 VGC2 (载波侧)、直到获得 IDQC2电流。

    在 LDMOS 驱动器级偏置第二
    5.将漏极电压 VDC1和 VDP1设置为标称电源电压(+5V)。
    6.增加 VGC1 (载波侧)、直到获得 IDQC1电流。 7.增加 VGP1 (峰值侧)、直到达到 IDQP1电流。
    8.将射频输入功率应用到所需的水平。

    请建议使用合适的偏置控制器。 使用的 PA 总数为4个。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaishak:

    有几个选项可供选择。

    1) 1)使用 AMC7932实现双 GaN LDMOS 偏置。 该器件可能需要额外的电路、具体取决于设置所需的其他偏置要求。

    2) 2)了解 AFE20408 https://www.ti.com/product/AFE20408 这是我们最新的 PA 偏置控制器、其在一个控制器上具有 LDMOS 和 GaN 功能。 如果您不关心快速开关功能、可以在一个控制器上执行所有四个 PA。 如果您需要快速开关、您可能需要2个控制器。 我们还将在今年晚些时候推出此器件的目录版本。

    当然、如果您最终希望使用4 LMP92066、也同样适用。

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、
    我要使用4个  LMP92066 tp 偏置4个  混合 PA (Manf P/N-A5M36TG140T2)。 请再次验证。 我可以应对温度补偿方面的挑战。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaishak:

    四个 LMP92066应该运转良好。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您、Erin、
    我将把原理图的这一部分发送给您。 请告诉我您的意见。
    顺便说一下、您可以建议我使用 TI 部件 降压稳压器来为射频电路供电。 Vin 为12v、Vout 为6V、电流为8A。 此降压稳压器将用于为其他 LDO 供电  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaishak:

    我已经将该主题转给了降压转换器团队、他们将帮助您为您的系统选择降压转换器。

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、
    我已经使用 LMP92066偏置控制器设计了射频电路。  
    请浏览偏置电路并告诉我您的意见。
    连接了基于 GaN 和基于 LDMOS 的电路。
    e2e.ti.com/.../_2B00_5V-LDMOS.pdfe2e.ti.com/.../_2D00_5V-GaN.pdf
    谢谢!
    Vaishak B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaishak:

    我觉得很好。 这些内容可能未显示在代码段中、但要确保 FETDRV 输出端具有较小的电容(~10nF)。 另请注意、您的 GaN 工作表未显示 I2C 引脚上的上拉电阻、但我假设它与 LDMOS 线相同。

    谢谢!
    Erin