This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1131:适用于高温应用(150°C 以上)的 ADC 和 ADC 多路复用器

Guru**** 2814335 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, ADS8320-HT, ADS1278-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1404129/ads1131-adcs-and-adc-mux-for-high-temperature-application-above-150c

器件型号:ADS1131
主题中讨论的其他器件:ADS8320-HTADS1278-HT、ADS1278

工具与软件:

您好!

我需要高温应用、我需要  高于150°C 的 ADC 和 ADC 多路复用器 IC。

分辨率为24位或大于12位。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sagar、

    TI 只有2个额定温度为150°C 或更高的精密 ADC。

    ADS8320-HT:
    16B、单通道、SAR ADC、-55C 到210C

    ADS1278-HT:

    24b、8个同步通道、Δ-Σ ADC、温度范围为-55C 到210C

    如果使用24b 器件(Δ-Σ)、由于内部数字滤波器的延迟、通常需要同时采样、这正是 ADS1278-HT 的用途。  假设您需要8个或更少的通道、则无需多路复用器。  如果通道数超过8个、则可以将 ADS1278与多个器件进行菊花链连接、以扩展通道数。

    ...

    我快速检查了一下、没有看到任何高于150°C 的高温多路复用器器件。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用