This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS41B29:处于极低输入频率下的模拟输入缓冲器

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS41B29

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1403616/ads41b29-analog-input-buffer-at-very-low-input-frequencies

器件型号:ADS41B29

工具与软件:

测得的 低频响应:

对于其他 ADC (例如 ads42xxx)、有应用报告 SBAA220、其中描述了 源自 HF/LF 放大双路的类似行为。

但是对于 ADS41B29、数据表中未提及任何内容、 并且 SBAA220的补偿参数 与 观察到的失真不完全匹配。

ADS41B29是否固有这种行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavel:

    该问题只会延伸到 ADS42JBxx 和 ADS42LBxx 系列器件。

    您是否有可能向我们发送原理图以更好地了解该问题?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    此致、

    Pavel