This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD48EVM:用于超声波成像的 EVM

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: TX517, TX7316EVM, AFE58JD48EVM, TSW14J50EVM, AFE58JD28EVM, TX7516EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1402767/afe58jd48evm-evm-for-ultrasounfd-imaging

器件型号:AFE58JD48EVM
主题中讨论的其他器件:TX517TX7316EVM、、 TSW14J50EVMTX7516EVM、AFE58JD28EVM

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我目前正在使用 TI 的 EVM 开发超声波成像系统。 根据7年前(https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/662241/afe-for-ultrasound-imaging)的信息、建立信号链似乎需要多个 EVM、例如 TX517 ->传感器-> AFE58X -> TSW1400、其中一些用于传输、 另一些用于接收。

我想知道几年后、现在是否有单个自定义 EVM 可以为超声波传感器提供完整的接口解决方案(发送和接收)? 如果没有、您能就设计此类系统的最佳方法提供建议吗? 我们的初步计划是使用 TX7316EVM 进行发送、并使用 AFE58JD48EVM 和 TSW14J50EVM 进行接收。

我非常感谢你的时间和协助、并期待着你的答复。

此致、

Ke Zhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此 超声波成像系统的最终应用是什么?  在此基础上、我们可以建议合适的解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sachin 您好!

    感谢您的答复。

    我们开发了可穿戴的小型超声波换能器阵列、并希望使用 TI 的 EVM 来验证其成像能力。

    目前通道数不超过16个。 我们希望实现阵列的传输波束形成以及每个通道的相应回波信号采集。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ke Zhu,

    您可以将 TX7516EVM+AFE58JD28EVM 与 TSW14J50EVM 采集卡一起使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 如果可能、您能否提供这些评估板的详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些 NDA 限制部件。 您可以将邮件寄至 ultrasound_rx-support@list.ti.com 以获得进一步的帮助。