This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC11001A:DAC11001的精度

Guru**** 2456630 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC11001A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1403991/dac11001a-the-precision-of-dac11001

器件型号:DAC11001A
主题中讨论的其他器件:BP-DAC11001EVM

工具与软件:

您好!

我在设计中使用 DAC11001A 来实现高精度输出。 我的设计完全基于"BP-DAC11001EVM"设计。 实际上、输出没有应有的精度!

例如、当我尝试将其设为3.3V 时、实际测量值为3.28V。

您能帮忙吗?我能将 原理图和 PCB 发送给您吗?

谢谢