This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC16DV160:SNR 和放大器;提供70MHz Fin 时 ADC16DV160的 SFDR 规格

Guru**** 2456660 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC16DV160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1398553/adc16dv160-snr-sfdr-specifications-for-adc16dv160-while-providing-70mhz-fin

器件型号:ADC16DV160

工具与软件:

尊敬的团队:

我们计划在设计中使用 ADC 器件(ADC16DV160)、以 100MHz 采样频率实现70MHz 的 Fin。

您能否提供我们特定配置的 SNR、SINAD、SFDR 和 ENOB 的详细测试结果?

该测试数据对我们的进一步设计流程大有帮助。

我们需要 Fin 70MHz @-1dBFS、0dB 和-20dB 功率级别下的数据。

此致、

Esakki。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Esakki:

    请参阅数据表开始第13页的典型曲线、了解器件的 SNR、SINAD 和 SFDR。  器件未指定 ENOB。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geoff Roth:

    感谢您的答复。 我们可以从数据表中提供的图形中获取器件详细信息的近似 SNR、SINAD 和 SFDR。

    我们需要精确的测试结果才能获得在定制模块中实施 ADC 的批准。

    因此、您是否可以针对以下具有不同功率级别的 IF 规格进行测试和提供数据。

    我们可以根据测试结果的 SNR 和 SINAD 值计算 ENOB。

    此致、

    Esakki。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Esakki:

    我们可以获取这些数据、但对于每个 EVM 设置、只有一个器件上有此数据。

    请在一周结束前给我们回复。

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Esakki:

    遗憾的是、EVM 软件太旧、无法在 Windows11或10平台上运行。

    我们将无法成功地启动 EVM 来获取数据。

    很抱歉、如果有其他问题我们可以尝试提供帮助、请告知我们。

    此致、

    Rob