This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DL1500:ADC12DL1500

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DL1500, ADC12D1800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1402487/adc12dl1500-adc12dl1500

器件型号:ADC12D1800
ADC12DL1500
主题中讨论的其他器件:ADC12DL1500

工具与软件:

大家好、团队成员:

  1.  您可以确认新的 ADC 中没有用于这些引脚的等效引脚吗? 以前 我们 把它们连接到了 FPGA、但在新的 ADC 中、它们似乎不存在。

A. RCOUT1/2 +/-

B.设计

C. CALDLY

d. DCLK_RST +/-

E. NDM

F. FSR

G. DDRPh

H.欧洲经委会

I. PDI

 

 2.这些是新旧 ADC 之间的等效引脚吗?

a. CAL -> CALTRIG

b. CALRUN -> CALSTAT

c. PDI PDQ -> PD

d. TPM -> SYNCSE

e. ORI +/-、ORQ +/- -> ORA0、ORA1、ORB0、ORB1

f. Vinl +/-、VinQ +/- -> INA +/-、INB+/-
g. VBG -> BG

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想将目前使用 ADC12D1800的设计迁移到新器件 ADC12DL1500

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Narender:

    ADC12DL1500是使用了10多年的 D1800 ADC 开发的一款全新设计。

    我将遵循 TI.com 上提供的数据表和用户指南信息、以便连接所有不同的输入和输出。

    此致、

    Rob