This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60EVM:减少交错杂散

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1396877/ads54j60evm-reducing-the-interleaving-spurs

器件型号:ADS54J60EVM
主题中讨论的其他器件:ADS54J60

工具与软件:

您好!

我想减小 Fs/4处的交错杂散。 我有一个评估板、是 ADS54J60和 TSW14J50EWM。 我曾试着遵循应用手册(在 ADS54J60中实现外部直流偏移校正块)、但我坚持使用 第5.3章项目符号1。 直流校准带宽 缺少配置文件"DC_IL_Freeze1.cfg"。

创建上述文件(文件)没有问题、但我们对正确的寄存器地址感到困惑。 数据表中提及了6100h 和0000h 地址哪一个是正确的? 同时,我们尝试了两种方法,但没有任何方法可以正常工作。

您能给我们发送这些文件吗?或者给我们发送正确的程序吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ladislav:

    我将为您查看这一点。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    是否有任何更新?

    此致、

    Lk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 LK:

    很抱歉耽误你的时间。 我仍在尝试查找文件。

    写这篇文章的人不再在我们的小组工作。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 LK:

    请参阅附加的文件。 很抱歉耽误你的时间。

    此致、

    Rob

    e2e.ti.com/.../Config_5F00_Files.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我遵循了有关 ADS54J60交错杂散的应用手册。

    我使用这些文件、读取"Frozen DC Offset Values"、加载"DC Offset Values"(pre-load_WRITE.cfg)、结果比开始要差得多。 我将向您发送 HSDC 的屏幕截图。

    我在做什么错? 我正在尝试尽可能地消除杂散、但结果要差得多。

    我是否能够消除 Fs/2和 Fs/4上的交错杂散? 如果不很快消除 ADS54J60上的交错杂散、我们将不得不选择另一个 ADC。

    此致

    Lk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 LK:

    不您将无法完全消除 IL 杂散、遗憾的是、这是交错架构的产品。

    如果您告诉我您的应用要求、我可以帮助您选择另一个 ADC。

    此致、

    Rob