This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP90080-Q1:值胜出#39;t update

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP90080-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1396892/lmp90080-q1-values-won-t-update

器件型号:LMP90080-Q1

工具与软件:

大家好!

我们将 使用 LMP90080-Q1将 PT1000电阻转换为测量的温度。  

在结合电位器测试 ADC 后、数据不会再更新...

我使用以下设置:  

  • LMP90080Register.RESETCN、0xC3   
  • LMP90080Register.GPIO_DIRCN、0x01 (用于调试 LED)
  • LMP90080Register.GPIO_DAT、0x01  
  • LMP90080Register.CH0_CONFIG、0x05 (将增益设置为4、ODR 设置为16775)
  • LMP90080Register.ch_scan、0x00 (设置为单通道连续扫描)
  • LMP90080Register.ADC_AUXCN、0x23  (IB1 = 300uA 和内部时钟)
  • LMP90080Register.ADC_RESTART、0x01

这些设置后、我会读取 LMP90080Register.adc_done、但没有新的转换可用...
是否有人可以帮助我解决问题、这以前是有用的、现在我看到了所有开发板的行为。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Levi de Leus:

    您说:

    是否有人可以帮助我解决这个问题、过去这曾在工作过、现在我看到了所有开发板上的行为。  [报价]

    能否更详细地解释这一点? 开发板(以及我想说的代码)用于工作、但现在它们不工作了? 从那时到现在是否有任何变化?

    如果只需为器件加电并开始转换(不写入帖子中显示的任何寄存器)、您是否获得数据?

    如果启用专用 DRDY 引脚(与 GPIO6共享)并进行探测、是否在转换开始后看到该引脚切换?

    您是否仍然能够正确读取和写入寄存器?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:  

    一些测试后、电流源似乎无法启用。  
    将外部电流源连接至电路时、我能够测量新值。  

    是否有人遇到同样的问题?  


    是的、我仍然可以读取和写入寄存器。  
    我使用启用的 LED 对此进行测试、将 D0设置为输出并在高电平和低电平之间切换输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Levi de Leus:

    我在 EVM 上复制了您的设置、但我没有看到任何问题。 我能够让 IDAC 输出并读回电阻器两端的电压

    您是否能够提供数字通信的逻辑分析仪图、以便我们进行回顾?

    -Bryan