This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7142-Q1:原理图审阅

Guru**** 2533960 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7142-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1401549/ads7142-q1-schematic-review

器件型号:ADS7142-Q1

工具与软件:

您好!

谢谢、请帮助查看原理图。

DOVDD:1.8V、SCL 和 SDA 都上拉至 DOVDD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这看起来不错!  如前所述、根据要采样的信号类型、ADS7142-Q1可能需要一个输入电压缓冲器。 您能否提供有关其将采样的输入信号的信息? 这是相对较低还是快速变化的信号、他们对该信号的采样率是多少?

    此致、
    Joel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel、您好!

    它用于远程控制 NTC 在温度变化时的电压变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于这似乎是用于温度检测的缓慢移动的信号、因此我可以预计此配置会很好地工作! 感谢您的分享。

    此致、
    Joel