This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102-SEP:输入上升/下降时间

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1403754/adc128s102-sep-input-rise-fall-times

器件型号:ADC128S102-SEP

工具与软件:

您好!

我想知道对于 SPI 信号(主要是 SCLK 和 DIN)的输入上升和下降时间是否有任何限制。 我的应用中的 SCLK 频率是1MHz

谢谢你。

此致。