This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:ADS131M08的启动/停止转换

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1404394/ads131m08-start-stop-conversion-of-ads131m08

器件型号:ADS131M08

工具与软件:

您好!

对于 ADS131M08、您能否在  数据表中说明在哪里找到停止转换并重新启动转换的命令?

在第42页上、命令为 reset、standby、wakeup...。 等等。 但没有提到如何停止转换和重新启动它。

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saad:

    ADS131M08不提供专用的"启动或停止转换"命令。
    通过发送"STANDBY"命令来停止转换、然后通过发送"WAKEUP"命令来开始转换。

    此外、SYNCn 引脚可用于重新启动/重新同步转换。

    此致、
    Joachim Wuerker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johachim、您好!

    我看到人们用来停止和启动转换的命令0x11和0x08是什么。 我在数据表中查找这些命令没有成功!

    此外、当数据转换是连续的时、如何写入和读取寄存器?

    我们可以在待机模式下写入/读取寄存器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saad:

    ADS131M08不提供这些命令。 其他 TI ADC 提供此类命令、但 ADS131M08不提供。

    我们建议在处于待机模式时仅写入寄存器以更改器件配置、尤其是要更改功率模式或 OSR 设置时。 但原则上、在转换进行期间您也可以写入寄存器。

    您可以在待机模式下以及转换正在进行时读取寄存器。 我建议阅读数据表中的"8.5.1.10.7.1读取单个寄存器"和"8.5.1.10.7.2读取多个寄存器"部分。 如果在阅读完这些部分后仍有问题、请再次联系我们。

    此致、
    Joachim Wuerker