This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF80EVM:建议使用具有 DAC38RF80EVM 的 S 频带发送器实现具有成本效益的 Xilinx FPGA

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF80EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1404020/dac38rf80evm-recommendation-for-a-cost-effective-xilinx-fpga-for-s-band-transmitter-with-dac38rf80evm

器件型号:DAC38RF80EVM

工具与软件:

大家好!

我正在研究一个涉及开发 S 频带发送器的项目、我们计划使用 DAC38RF80EVM。 在考虑成本效益的情况下、有人可以推荐最适合此应用的基于 Xilinx 的 FPGA 吗?

非常感谢您的见解。

谢谢你

Vandana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vandana:

    这很难回答、因为 FPGA 选择应首先根据所需的 SERDES 通道数量以及收发器的速度能力进行。 仅此而已意味着7000系列和 UltraScale 系列 FPGA 之间的差异。 速度等级也有不同的选择。  

    最后、除了 JESD IP、您的应用需求将决定您需要的结构/内存资源。  

    您可能需要列出所有这些参数、然后在7000和 Ultrascale 系列 FPGA 之间进行比较、以确定最具成本效益的选项。  

    此致、

    阿米特