This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4145:寄存器读取值:地址4Ah

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1394454/ads4145-register-read-value-address-4ah

器件型号:ADS4145

工具与软件:

您好!

复位器件后、我读取地址4Ah 的寄存器并获得数据30h。
是这样吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我来为您检查一下。

    请给我们几天时间回复。

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经使用 ADS4145EVM 和 TSW1400采集卡在工作台设置中检查了此问题。 复位器件后、我的寄存器4Ah 读数为00h。  这应该 是正确的行为、因为数据表也指出复位后4Ah 应该是00h。

    您所有其他寄存器是否都正确?

    您是否获得了正确的输出、但只是这个寄存器读取错误?

    谢谢!

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。
    复位后、我可以从除地址4Ah 之外的所有寄存器读取数据0h。
    此外、如果我向寄存器写入任何值、也可以读取该值。
    然而、地址4Ah 处的数据是3Xh。
    以及 ADS4145的 SDOUT 引脚波形输出3Xh。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kob:

    您是否能够从 ADS4145器件获得正确的功能?  

    我知道您的4Ah 寄存器读数为3Xh、但是您会从器件获得输出吗?

    如果寄存器读取3Xh、但器件仍正常工作、则可以。

    谢谢!

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我尚未根据寄存器设置确认器件是否正常工作。
    如前一个答案所述、我已经确认3Xh 将在器件的 SDOUT 引脚上输出(与 SCLK 一起观察)。 进行检查时、我事先将器件设置为读取模式。
    您解释了能够读取0h 是正确的、但我应该如何解释这样一种说法、即只要不存在功能问题、就可以读取30h?
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kob:

    您能否验证您正在读取的其他寄存器?

    此外、您是否首先完成了软件复位? 如果未成功、请在读回寄存器之前尝试执行该操作。

    Joseph 和我在实验练习中连接了两个不同的 EVM、并读取默认寄存器设置、如下所示。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    正如我在18天前的答复。
    可能有一个与我正在检查的板不同的可用板。
    我来看看。
    请给我一些时间。
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的