This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3662EVM:下载寄存器配置

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3662EVM, ADC3662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1402630/adc3662evm-download-register-configuration

器件型号:ADC3662EVM
Thread 中讨论的其他器件: ADC3662

工具与软件:

您好、专家:

 如果我在 ADC3662EVM 中设置了预期用例、您能告诉我如何下载所有寄存器配置吗? 谢谢!  

 ?、我注意到 ADC3662不支持测试模式、右侧为0 Ω

 您能不能举个例子来说明如何使用测试模式设置1线、16位、?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、嗨、

    寄存器配置可以在数据表中找到。 表8-8提供了一个很好的配置部件的分步指南、表8-13总结了所有可用的寄存器。

    ADC3662应支持测试图形模式。 你有没有见过别的,如果有,你能告诉我在哪里?

    ADC3662具有默认的16位和1线启动模式、因此、在使用 GUI 启动 EVM 后、您可以使用"Analog Inputs and Clock"按钮并在所需通道上将测试模式配置为"ramp custom"、然后将 Custom Pattern 设置为4。 或者、您可以手动将0x04写入寄存器0x14、将0x48写入寄存器0x16、以为通道 A 和通道 B 设置斜坡测试模式

    此致、

    Drew