This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC122S021:替换 MCP3202T-BI

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC122S021, ADS7230
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1404121/adc122s021-replacing-mcp3202t-bi

器件型号:ADC122S021
主题中讨论的其他器件: ADS7230

工具与软件:

您好!

我正在考虑更换 Microchip MCP3202T-BI。
https://www.farnell.com/datasheets/1669376.pdf

以下是选择标准。 ADC122S021很适用、但电源电压始终约为5.5V、因此难以采用。

是否有任何 TI 产品可用作替代产品、包括电源电压条件?

选择标准
・分辨率:12位
・通道数:2通道
・采样率:10K
Δ・误差(INL、DNL):±3~4 μ V
・体系结构:SAR
・是否内置 PGA:否
・输出接口:SPI
・是否可同时采样:否
・基准内置或外部:外部

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我希望 ADC122S021仍能支持5.5V 电源、但我知道运行条件仅规定最高5.25V。  

    在这种情况下、ADS7230似乎可以满足您的全部要求。 这是 数据表。

    看一下、告诉我这是否适合您的应用。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel:

    与 ADC122S021相比、ADS7230更昂贵。 如果使用外部 LDO 来提供5V 的电源电压、可以理解 ADC122S021是在上述条件下可节省最大成本的 TI 产品吗? 如果您还推荐其他 IC、请告诉我!

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    可以、在上述条件下、ADC122S021是成本最低的选件、与 ADS7230相比、外部 LDO 可能还会为您节省更多成本。 如果这适合您的设计、我建议您这样做。

    此致、
    Joel