This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7138:Linux 内核5.10的驱动程序支持。

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1404725/ads7138-driver-support-for-linux-kernel-5-10

器件型号:ADS7138

工具与软件:

您好!

我们计划在其中一个设计中使用 ADS7138IRTET、它可以连接到在 Linux 内核5.10上运行的 Zynq 7000 FPGA PS。

是 Linux 内核5.10的驱动程序。 如果是、您能否向我们提供相同信息。

谢谢!

M.J.K. Govind.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾、我们没有适用于此器件的官方 Linux 驱动程序。  

    此致、
    Joel