This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC081C027:具有许多地址的 I2C ADC

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC081C021, ADS122C04, TLA2528, TMP1075, ADS1119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1401113/adc081c027-i2c-adc-with-many-addresses

器件型号:ADC081C027
主题中讨论的其他器件:ADS122C04、 TLA2528、ADC081C021、 ADS1119

工具与软件:

您好!

是否有基于 I2C 的 ADC 可以支持约20个或更多 I2C 地址?
我正在尝试使用 TMP1075DSGR 针对温度和某些 ADC 在电路板上实现自检功能。

TMP1075DSGR 可支持32个地址、这使得我能够使用负载点拓扑。
不过、我查看的每个 ADC 最多为9个地址。  大多数为4。

理想情况下、我能够找到一个采用小型封装的1通道 ADC、并且可以支持32个寻址器以匹配温度传感器。
但是、如果 A4通道 ADC 能够支持至少16个地址并且仍然采用小型封装、那么我也可以使它工作。

它仅用于测量电源电压。
速度不是一个因素。
分辨率也几乎没有影响、因为我只关心电压是否在5%容差范围内、通过分压器测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好。

    我想我们没有任何 ADC 支持这么多的 I2C 地址。  

    我们使用了 ADS122C04、它是一个具有16个 I2C 地址的24位4通道 ADC。 不过、由于您的要求是低分辨率、我不确定这是否合适。

    另一个产品是 TLA2528、它是一个12位8通道 ADC、具有8个 I2C 地址。  

    如您所说、这个 ADC081C021 (VSSOP-8封装)具有9个地址。

    但我对您的用例感兴趣。 您能详细解释为什么更喜欢具有许多 I2C 地址的单通道 ADC 而不是多路复用的多通道选项吗?

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Joel、

    我认为 TLA2528 目前可能是最佳选择。 很抱歉延迟了响应。

    其他应用信息:

    我认为负载点产品将非常有价值。 类似于负载点电源、其中稳压器放置在负载处以实现最小的电感/电阻并改进遥感。 但是、另一个优势是、这显著减少了所需的电源平面数量、因为更多的电源轨具有更短的行程距离、除非在多个位置需要某些电源轨并且可以跟随负载点拓扑。

    就 ADC 而言、拥有可具有32个或更多地址的单通道选项意味着只需在电路板周围布线一条 I2C 总线、而不是多条 ADC 线。 当尝试减少信号层的数量、或在路由许多差分对或高速信号或其他事情时尝试更好地利用信号层时、这一点非常有用。

    在我的具体示例中、我将3块 PCB 堆叠在一起、其中2块直接从基础板上悬挂。 在电路板之间路由单个 I2C 总线比必须路由许多 ADC 线路要简单得多。 I2C 总线在板对板连接器上消耗的引脚要少得多。 这使放置规划更加容易、并且为机械团队提供了一些急需的 Z 轴空间。 或者、如果 mech 团队很高兴、并且我有房间、我只会得到更多的 PIN 来处理其他事情。

    将 ADC 放在所需的任何位置可以显著提高 多板项目的系统架构、但也改善了各个板的布局规划以及层堆叠和布线效率。 我还喜欢将负载点拓扑应用  于 TMP1075以进行温度检测。

    此致、
    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好。

    感谢您提供的信息!

    您可能还需要查看 ADS1119、这是一款具有16个 I2C 地址的16位4通道 ADC。  

    此致、
    Joel