This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4960PEVM:双路 AFE

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4960PEVM, AFE4960P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1402872/afe4960pevm-dual-afe

器件型号:AFE4960PEVM
Thread 中讨论的其他器件: AFE4960P

工具与软件:

您好!

我们已购买 AFE4960PEVM 电路板。 我正在使用 EVM 板在生物传感应用中捕获 ECG 波形。 我能够捕获 ECG 1和 ECG 2的波形、但对于具有5个导联的双 AFE、AFE1和 AFE2中都出现了"Reset Property not found"错误。 我已附上该日志的屏幕截图供您参考。

此致、

Iasikha V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Iasikha、

    感谢您发帖。 我们正在研究这一问题、并将很快作出答复。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iasikha -您可以共享一个 python 脚本副本和一个 EVM 跳线配置的图像吗?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Iasikha。 我今天尝试一下、很快就会给您回复。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Iasikha、

    安装目录中应 包含一个包含 EVM 固件的文件夹(C:\Program Files\Texas Instruments\Bio-Sensing\AFE4960PEVM\EVM Firmware)

    您将找到名为"AFE4960P DUAL AFE V2.0.0的文件。" 您是否可以尝试更新 EVM 固件以指向此文件? 用户指南的第1.4节详细说明了所需的步骤。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。

    我尝试更新固件,如你所说,我得到相同的重置属性未找到错误。 但我现在得到了波浪。 我已经附上了 ECG 波形供您参考。

    此致、

    Iasikha V.