This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE781H1:UART 中断通信不可靠

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE781H1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1398612/afe781h1-uart-break-communication-is-not-reliable

器件型号:AFE781H1

工具与软件:

您好!

我已经开始与 AFE781H1芯片通信。

问题:有时我无法获得对 AFE781H1芯片的响应。  TX 查询读取函数后、RX 引脚保持高电平。  这是否与波特率(计时器)精度问题有关?

能否将 UART 中断时间增加到12或13个字符?

此致、

Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhushan,

    我不确定问题是什么。 内部振荡器时钟的精度为±1%、因此 UART 时序应相同。  

    但是、如果您增加了 UART 中断时间到12或13个字符、器件仍会将其解释为 UART 中断。 器件只查找超过11个字符的任意时间段。

    Joseph Wu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    我很抱歉耽误了您的联系。

    此问题出在 MCU 时钟计时方面。  更改 MCU 时钟时间后、DAC 响应所有查询。

    感谢您的支持。

    此致、

    Bhushan