This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC130M02:将单端转换为差分信号的方法

Guru**** 2390390 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC130M02
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1403441/amc130m02-method-for-converting-single-end-into-differential-signal

器件型号:AMC130M02

工具与软件:

大家好!

我想知道如何将单端信号转换为差分信号。

如果我使用固定为 GND 的 AD2、是否可以正确交换信息?  或者还有其他好方法吗?

AD1和 AD2的输入电压范围将介于0V 至1.0V 之间。

使用差动放大器还是反转缓冲器更好?

如果有最好的方法、请告诉我。

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryusuke:

    该部件具有用于发送测量数据的 SPI 接口。  MCU 应通过 SPI 与器件通信以配置器件并从中读取数据。   
    目前、我们有可提供差动输出的隔离式放大器、如果您对模拟输出感兴趣、则正在发布具有单端输出的器件。  您还可以参考本 应用手册 以将差分信号转换为单端信号。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、萨利赫、

    我的问题不好。 我很抱歉。

    由于 AMC130M02的信号输入是单端的、所以我询问如何将单端信号转换为差分信号。

    本应用手册介绍了如何将 AMC130M02的差分信号输出转换为单端信号。

    输入侧是否应该以相同的方式进行转换? (一个已连接、另一个悬空或连接 GND 等)

    此致、

    Ryusuke