This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482:VCO 频率范围

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1404382/dac3482-vco-frequency-range

器件型号:DAC3482

工具与软件:

您好!

我的客户希望在以下条件下使用 DAC3482。
107.52MHz
fDAC=107.52 x4 = 430.08MHz
预分频器=/8
VCO 频率= 3440.64MHz。
因此、通过数据表图6-10中所述的公式计算出原因调谐位数16。
但是、查看数据表5.8、就这个 VCO 频率范围而言、DAC3482仅在3500MHz 下进行了测试。
所有 DAC3482是否在 VCO 频率= 3440.64MHz 下工作?

此致、

K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

    很高兴听到您的声音。 希望你们做得好。

    请帮助告知终端客户有关此产品的信息。 HSC 团队可能有兴趣重新开发此产品、并正在收集客户名称。

    在更新 DAC3482测试程序时、由于 VCO 范围接近3450位于 VCO 代码的下限、我们无法确保 DAC3482测试程序能够确保3450MHz 测试覆盖足够的产量。 因此、我们无法在3450MHz 上测试 VCO 代码时指定 DAC3482的测试项目。

    我们只能建议客户为3440MHz 操作实施以下循环。