This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1213:检查 ADS1213E 部件上的支持

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1256, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1404267/ads1213-checking-support-on-ads1213e-part

器件型号:ADS1213
主题中讨论的其他器件:ADS1256ADS124S08

工具与软件:

您好!

 

器件"ADS1213E"是否可能在未来几年获得支持? 如果是、任期将是什么?

另外、我也可以在网站上看到 ADS1213U 和 ADS1213U/1K 器件"正在供货"、但根据 EOL 通知、它们已停产。 您是否也可以在这些方面进行确认?e2e.ti.com/.../OMS_5F00_23450_5F00_eol_5F00_doc-_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suresh G:

    我们将对此进行调查、并在接下来的几天内给您回复、感谢您的耐心等待

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suresh:  

    未来几年将支持 ADS1213E、ADS1213U 和 ADS1213U/1K。 我们建议 在未来的设计中改用 ADS124S08 (300mm 晶圆技术)或 ADS1256、以确保良好的供应连续性。   

    -Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kyle。

    您的一位同事表示  ADS1213E 已停产、这些器件已不再有库存。 您能再次确认吗?

    如果您认为您可以提供支持、那么我们可以在多长时间内为您提供上述器件的支持?  我还能知道哪一个因素决定它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suresh:

    抱歉、我犯了一个错误:由于外部供应商导致引线框/封装 EOL、ADS1213E 已停产。  我们将增加产量并采购额外的引线框架、并已申请根据历史运行率提前10年进行制造。 但是、由于外部供应商的限制、最终成品数量目前尚不清楚。  

    -Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈 Kyle。

    因此基本上是一个50%-50%的注释、似乎  在 卷上没有固定的保证。

    您已申请向外部供应商提前10年制造。 我是否可以认为该器件在未来2到3年内处于有效状态? 如果是这样的话、我们将有足够的时间来 检查   ADS1213U、 ADS124S08或 ADS1256器件上的可行性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suresh、我向您发送了私人消息。