This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC63004:CAN DAC63004具有正弦波双极输出的恒流源输出、

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC63004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1405390/dac63004-can-dac63004-output-constant-current-source-with-sine-wave-bipolar-output

器件型号:DAC63004

工具与软件:

客户想要设计具有正弦波输出的恒流源、希望获得双极输出。 DAC63004是否可以满足此要求?

DAC63004正弦波输出是否有直流分量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、  

    DAC63004集成正弦波函数通过24个预定的 DAC 输出代码递增。 例如、如果您在+/-25uA 范围内运行、则输出将从+25uA 摆动至-25uA。  

    您需要多大范围的输出电流? 数据表中提供了可能的输出范围、如下所示:

    此致!

    Katlynne Jones