This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7225:EVM SPI 编程

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1397639/afe7225-evm-spi-programming

器件型号:AFE7225

工具与软件:

大家好、我想购买 AFE7225EVM 电路板。 似乎主要通过 GUI 操作 SPI 接口。

我希望在软件中编写自定义 SPI 命令以发送到芯片。 这样、在将此硬件集成到电路板上之前、我就可以测试我的软件 SPI 写入是否正确。

EVM 是否允许在此 USB 接口上进行自定义命令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    很抱歉耽误你的时间、很遗憾 此 GUI 由第三方供应商开发、我们不再合作。

    此致、

    Rob