This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60EVM:具有 ZCU102 Xilinx FPGA 板的高速 ​​Data Converter Pro GUI

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1404839/ads54j60evm-high-speed-data-converter-pro-gui-with-zcu102-xilinx-fpga-board

器件型号:ADS54J60EVM
主题中讨论的其他器件:DAC37J84EVM

工具与软件:

您好、亲爱的!

我有一个 Xilinx ZCU102评估板。 我将此 FPGA 板与 ADS54J60EVM 和 DAC37J84EVM 配合使用。 其中一个原因是有两个 FMC HPC 连接器、我可以同时连接 ADC 和 DAC。

能否将高速​​数据转换器专业版 GUI (HSDC 专业版 GUI)与此 ZCU102 MPSoC Ultrascale+ FPGA EVM 配合使用?  

HSDC Pro 软件是否对这些评估板提供支持?

此致、

Erivelton Castro。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erivelton:

    遗憾的是、HSDCPro 不能直接与 Xilinx 开发套件相连接。

    您需要单独采集数据、然后如果要显示数据、请将数据上传到 HSDCPro。

    许多其他客户也可以这样做、或者使用 Python 或 Matlab 来显示和分析他们的数据。

    此致、

    Rob