This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DL2500:ADC 的 IN+/-

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12D1800, ADC12DL2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1404885/adc12dl2500-in---of-adc

器件型号:ADC12DL2500
主题中讨论的其他器件:ADC12D1800

工具与软件:

您好!

我们有一个采用 ADC12D1800的传统系统、其 Vini+/-和 VINQ+/-通过如下方式从 LMH6554WNC 连接。

现在、我们将迁移到 ADC12DL2500、可以使用同一电路吗? 或者是否应该调整此电路中的任何元件?

LMH 的输入来自数字步进衰减器。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandini:

    这两款 ADC 在模拟输入端具有不同的内部前端设计。 因此、当采用直流耦合时、D1800的输入共模为+1.25V。 DL2500为0V 共模。  

    这意味着 LMH 放大器需要使用负电源才能使该电路正常工作。

    我建议您从放大器接口开始、这样我们就可以在需要时帮助您对前端电路进行调优。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    当您说负电源连接到 LMH 放大器时、 除了在 现有电路中将 VCM 连接到 GND 之外、您说什么?

    如果是、请分享您指的其他 LMH 引脚。

    另外对于模拟 FE 调优、您可以支持以便我们可以相应地进行更新吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandini:

    这就是我的意思。 请参阅随附的。 您需要转换 LMH 放大器上的电源、以满足 ADC 的 VCM 要求。

    对于调整、我可以帮助提供支持。 但我需要帮助了解您要实现的目标。 滤波器类型? BW 等

    此致、

    Rob