This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE1594EVM:问题关系 EVM

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE1594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1404962/afe1594evm-question-regard-evm

器件编号:AFE1594EVM

工具与软件:

您好!  

1.我收到了 AFE1594EVM 电路板、发现电气方案中存在的一些元件不在具有相同参考符号的元件之间的电路板不匹配。  

例如、J8、J7 -在电路板上有18个引脚(2x9)、而方案上有24个引脚(2x12)。  

2. BPS_VREF (VREF 生成)的用途是什么? 它看起来会直接连接到连接器。  

3.这些连接器应该连接到什么:  

这些电压来自哪里?  

4.不清楚导联到底在哪里连接?  

Ohad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad:

    感谢您发帖。

    考虑到该器件的机密性、我将直接离线联系您以继续讨论并关闭该主题。

    此致、

    Ryan